This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:所需的最小电感器纹波电流

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521045/tps54260-q1-minimum-inductor-ripple-current-required

器件型号:TPS54260-Q1

工具/软件:

您好:

在数据表中、提到的最小电感器为150mA。

在我的应用中、140mA 本身最小电流。 如果我考虑超过1.0的因子、则纹波电流会增加、但电感器电流将变为负电流/完全放电。

考虑150mA 的最小纹波电流是否是硬性规定?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishwas

    是的、建议将纹波电流保持在高于150 mA。 但是、这并不是一个硬性约束。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare