This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177EVM-HP:LM51770

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520172/lm5177evm-hp-lm51770

部件号:LM5177EVM-HP
主题:LM51770中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、
我将在该电路板上使用 LM51770、并更换 MOSFET 以确保性能。 但是、设计文件中的 MOSFET 似乎与收到的电路板上的 MOSFET 不同。

在设计文件上、报告显示使用了 FET SQJ422EP-T1-GE3、但它是与电路板上的封装不同的封装。 板载的 MOSFET 是什么?

谢谢、

Monique

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monique:

    明天(28.5.2025)是德国的国庆节。 我们的专家将于周五或下周初做出回复。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monique:

    正确的器件型号为

    SQJ422EP-T1-GE3

    从封装来看、看起来也可以

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monique:

    注意:当我搜索  SQJ422EP-T1-GE3时、第一个链接将转到另一个占用空间也不同的器件。

    也许您点击了这个链接。

    此致、

     Stefan