This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:TPS62913反相配置

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520879/tps62913-tps62913-inverting-configuration

器件型号:TPS62913

工具/软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIM:  

    是否要查看此原理图? 您可以共享正确的图像或 PDF 吗? 上述文件不成比例。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入原理图的最佳方法是什么? 我尝试上传文件、但似乎分辨率不好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我从获得了原理图

    TPS62913反相降压/升压 EVM 用户指南

    图5-1.

    我想通过使能引脚关闭 TPS62913。  

    我会将 J2处的 Vin 和 Q1B 引脚4处的 Vin 更改为 LVTTL 信号。 想检查这是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIM:  

    它要么短接 J2 1-2以启用、要么短接 J2 2-3以禁用。 同一文档的第1.2.2节对此进行了详细介绍。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请允许我重新修正我的问题。  

    我将执行一个新的 PCB、而不使用评估 PCB。

    在此迭代步骤中、我要通过 LVTTL 信号切换使能引脚、而不是设置物理跳线来打开/关闭器件。  

    应如何修改此原理图来实现这一目的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您有:

    1. 在 GPIO 或的帮助下启用/禁用 EN 的微控制器

    2. Vin 的一些输入逻辑带有一个简单的分压器,如果 Vin 低于预期阈值,该分压器会自动禁用降压转换器。

    希望这能回答您的问题。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我将介绍选项1。 我只想验证如何修改以下原理图来执行此操作?  

    TPS62913反相降压/升压 EVM 用户指南

    图5-1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修改了原理图、 (红色部分)

    可以帮助验证这是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以执行此操作(占用大量 BOM)、也可以直接将 GPIO 连接到 EN。 如果需要、您可以在 EN 引脚上添加一个100K 下拉电阻。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如果我理解正确、我是否可以移除 Q1和 Q1A 并将 EN 引脚连接到微控制器的输出端?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我想进一步澄清。  

    微控制器输出为正信号、而 Vout 为负3.3V。 我认为我们需要 Q1和 Q1A 作为电压转换器进行转换? 纠正我如果我错了、我可能错误地解释了第1.2.2节。   

    TPS62913反相降压/升压 EVM 用户指南

     最后一个 Qn。  

    在微控制器初始化时、EN 引脚将处于 tri 状态(高阻抗状态)。 当 ENABLE 引脚处于高阻抗状态时、tps62913是否会关闭?  当 ENABLE 引脚处于 tri 状态模式时、我希望 tps62913关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    微控制器输出为正信号、而 Vout 为负3.3V。 我认为我们需要 Q1和 Q1A 作为电压转换器进行转换? 纠正我如果我错了、我可能错误地解释了第1.2.2节。   [/报价]

    你是对的。 Q1和 Q1A 会这样做。 我在某种程度上错过了反相事实、同时建议直接 GPIO 连接。  

    微控制器初始化时、EN 引脚将处于 tri 状态(高阻抗状态)。 当 ENABLE 引脚处于高阻抗状态时、tps62913是否会关闭?  当 ENABLE 引脚处于 tri 状态模式时、我希望 tps62913关闭。

    EN 在内部具有500kE 的下拉电阻。 因此、在 MCU INIT 阶段、EN 将被禁用。  

    [/quote]