This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:TPS259482持续连接和断开。

Guru**** 2508505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518394/tps25948-tps259482-continuously-connects-and-disconnects

器件型号:TPS25948

工具/软件:

好的一天、  

由于安全认证、我们需要在充电器和电池之间增加保护、以确保在充电器输出与输入短路时电池不会充电。  

因此、 将中的 TPS259482用作 OV/TPS259482 UV 保护。

在三个设备上,(到目前为止测试了40个)我们发现电子保险丝在一段时间后停止工作。  

保险丝将持续连接和断开蓄电池。  

我已经测试了 SPYGD、它始终显示电源正常。 我还测试了 OV 和 UV、但输入始终不会达到阈值来激活切断。  

有什么建议吗?

此致  

道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    我们是否有任何显示这种开/关行为的波形? BQ 和电子保险丝器件之间的连接导线也需要多长时间。 BAT 引脚和 IN 引脚之间是否存在一些压降。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的一天阿鲁什  

    我仍在等待现场的设备返回给我进行这些测量。

    下面的屏幕截图显示了使用与充电器相连的平面时电子保险丝之间的距离。 连接蓄电池的导线也是50mm。

    我通过更多测试进行确认、但当添加与电池正极一致的电流表时、似乎得到了类似的结果。  

    此致

    道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    您能告诉我您正在使用的 Load 吗? 如果您使用的是 CC 负载、请切换到 CR 负载。 我怀疑这可能是 CC 负载造成的。

    此致、
    Arush