This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:此 IC 是否支持14V VDD 输入

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512917/ucc28704-can-this-ic-support-14v-vdd-input

器件型号:UCC28704

工具/软件:

您好、

我计划 在5W 的反激式转换器中使用 UCC28704。 当我的变压器辅助绕组电压为14V 时、此 PSR 控制器能否在14V VDD 输入下工作、因为数据表说没有最大额定值、最大值为35V。 但我看到、UVLO Vdd (on)阈值的典型值为21V。 这对我来说是有效的吗?  

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您可以使用另一种启动方法(例如为 VCC 电容器充电的电阻器路径)来偏置 UCC28704、它就应该起作用。 请注意、Vcc 电容器的尺寸也需要合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 对于大容量/输入电容器、我有另一个疑问。 我尝试使用 IC 数据表(第27页)中给出的相同公式来计算 CBULK 值、但我获得的值太高(约340uF)、但使用保持时间为5ms 的实际反激式 Cin 公式时、该值约为8uF。 我还检查了 TI UCC28704电子表格计算器中的值、大约为10 μ F。 我的怀疑是为什么使用数据表中的公式时它显示的值很大。 或者在哪种情况下、我们应该使用数据表中的 Cbulk 公式?  

    如果加以澄清、将会非常有帮助。 谢谢。

    我的 Vin= 85V~265V VAC、Fline_min=48Hz、这是使用数据表中相同公式时得到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能有所不同。 公式中的 Vbulk.max 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vbulk.max 为 sqrt (2)* Vin.max=~375V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning Tan 我已经说过我的 vbulk.max viltage 上面. 我仍然对使用 IC 数据表公式得出的 Cin 值存有疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavitha、  

    Ning Tan 本周不在办公室。  
    我以为我能忍住的,可是我完全错了。

    下面的公式是用于确定 Cbulk (Cin_bulk_max)的正确公式。  

    我想真正的问题是:您为 VBULK.min 和 Vin_min 使用了什么值?

    如果 I Use 引脚=5W、Vin_MIN = 85VAC、VBULK.MIN = 70V、则 CBULK = 8.1uF。  
    为容差增加20%、CBULK = 10.1uF。  

    实际上、如果 Pout = 5W、则引脚必须更高、因此 CBULK 将更高一些、但这不是问题所在。 重点是公式是有效的、因此一个或多个输入不正确。  我怀疑 Vbulk.min 设置得过高、这将导致电容非常大。  

    70Vdc 是 Vbulk.min 的典型值、适用于反激式、最小输入为85Vrms。   
    Hihger 或更低的 Vbulk.min 会影响 Cbulk、但也会影响匝数比。   
    请谨慎选择。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对 Ulrich Goetzke 的澄清