This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:关于有源钳位正向转换器中主 MOSFET 的栅极脉冲

Guru**** 2507685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519502/ucc2897a-regarding-gate-pulses-of-main-mosfet-in-active-clamped-forward-converter

器件型号:UCC2897A

工具/软件:

尊敬的先生:

在断续模式下、主 MOSFET 的栅极脉冲失真。 反馈引脚上的电压大于2.5V、软启动电容器放电至 0V、然后再次充电。 当软启动电容器上的电压超过2.5V 时、控制器会发出一些脉冲、然后突然软启动电容器开始放电。 请参阅下面的 pic

请告诉我确切的原因

反馈引脚  5V/div 处的 Vfb 电压

软启动电容器  2V/div 处的 VSS 电压

不存在欠压、过压等故障情况

请告诉我、在多种故障情况或其他情况下、软启动电容器将放电。 在数据表中、我只有一种情况是欠压故障情况。

谢谢、此致

Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供 CS 引脚信号波形以及 SS 关断瞬间、仅显示大约10至20个脉冲、因此我们可以查看 CS 引脚信号和 SS 关断的详细说明。 此外、请根据我们的支持经验显示 FB 引脚波形、LineUV 和 LineOV 波形、如果没有波形作为证据、我们无法假定这些波形正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    我们观察到 LineUV 引脚上发生了一些噪声。 但并非每个 PCB 板都观察到这种情况。

    只是想找出原因。

    如果需要任何支持、我会按摩您。

    谢谢