主题中讨论的其他部件: Strike
工具/软件:
我 在电路中将 LM3671MF-3.3/NOPB 用作3.3V 稳压器。 在此设计中、我们有一个使用 Type-A USB 的 USB 2.0连接器。 我们将 USB 的外壳直接连接到我们的数字接地端(与 LM3671MF-3.3/NOPB 使用的接地端相同)。

当我对 USB 外壳进行电击时、3.3V 稳压器会损坏、不再工作。 当我用新的3.3V 稳压器替换3.3V 稳压器时、电路板将正常运行。
如您所见、我们存在 ESD 问题、这会影响我们的许多电路板、从而导致客户不满意。 我尝试了将 TVS 二极管直接连接在3.3V 稳压器输入端的典型解决方案。 这导致了一种更可靠的解决方案、但在多次令人震惊的情况下、3.3V 稳压器最终仍失败。 我使用的 tvs 二极管是 SP0502BAHTG。 我尝试了单侧和双侧(通过连接2 SP0502BAHTG 的串联)连接我的 TVS 二极管,它失败了,当冲击 USB 外壳。

我认为问题在于 LM3671MF-3.3/NOPB 的绝对最大电压为5.5伏、我们在其中输入5伏、这不能为我们提供很大的裕度。 这意味着、如果 SP0502BAHTG 做得很好、它的最大钳位电压为8.5V、比我认为会造成损坏的绝对最大值高3伏。 最困难的是、没有真正的 TVS/齐纳二极管能够满足钳位到5.5V 的标准、但 反向关断电压为5伏。 即使有这样的二极管、我也不确定自己是否适合使用、因为二极管短接和提供 ESD 保护的二极管之间只有0.5V 的裕度。
对于 LM3671MF-3.3/NOPB、您是否有任何很好的 ESD 问题解决方案? 您以前见过这个问题吗?
谢谢、
Trevor