This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65561:限制生命周期数(CHG 引脚)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520543/tps65561-limit-on-the-number-of-life-cycles-chg-pin

器件型号:TPS65561

工具/软件:

您好专家、

TPS65561芯片上的 CHG 引脚(引脚10)、在充电期间开启和关闭、10ms 开关一次。 生命周期数量是否有限制?

此致、

Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:

    无论 XFULL 是低电平、您是否是指在10ms 的导通和10ms 的关断条件下切换 CHG 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    当 XFULL 为高电平时、在10ms 导通和10ms 关断的情况下切换 CHG 引脚。

    此致、

    Winnie