This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:是否适合我的要求?

Guru**** 2502925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519896/lm5163-suitable-for-my-requirement-or-not

器件型号:LM5163

工具/软件:

您好团队:  

我之前查看了 LM5163的数据表、但与 Vout =12V 的典型应用不同、我计划将其用于5V 输出。 因此、在这种情况下、假设我的输入电压 Vin (min)= 40V、(max)= 58且 Vin (typ)= 51.2、我可以从它汲取的最大电流是多少。

 对于我的应用、我需要最大值时约0.4A、正常运行模式下的电流约为0.17-0.2A。

谢谢您、  

G Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G Karthik:

    在峰值电感器电流低于器件的最小 OCP 阈值之前、器件应正常工作。 您必须选择电感器和开关频率、以使峰值电感器在最大负载电流和最大输入下始终低于最小 OCP 阈值。

    您可以使用 Excel 工具 LM5163-LM5164DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    请填写 Excel 表格、然后返回给我们。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita Nath:  

    我已填写 Excel、并附上了填充值的 Excel 工作表。 对于 LM5163、即使输出为5V、我也无法继续高于0.5A、这是 Excel 限制吗?

    您是否还能解释一下输入 EMI 滤波器、这是必要的还是仅针对 EMI 相关问题? 是否假设输入直流电源是 SMPS?

    因为在我的例子中、输入直流电源是电池、所以我仍然需要输入 EMI 滤波器吗?

    谢谢 、 e2e.ti.com/.../LM5163_5F00_calculations.xlsm

    G Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G karthik:

    请注意、该器件的额定输出电流仅为0.5A。 这不仅是 Excel 限制、还包括器件额定值。

    对于您的开关频率(即300kHz)和所选68uH 电感器、当 I out = 0.5A 时、我可以看到峰值电感器电流低于最小 OCP 阈值。 它应该可以正常工作。

    如需进一步了解 EMI 滤波器 、请了解 LMR160X0的传导 EMI 和辐射 EMI的简单成功之处。  

    AN-2162轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题(修订版 C)

    根据输入电源总线的源阻抗 A 输入端可能需要 N 个电解电容器 确保稳定性、尤其是在低输入电压和高输出电流工作条件下。 有关更多信息、请遵循数据表第7.3节

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita Nath:  

    感谢您的回答。 只是想澄清一下、您正在讨论的峰值电感器电流是降压电感器表中的一个峰峰值纹波电流、在本例中该电流是指171mA 峰峰值。

    谢谢、  

    gkarthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G Karthik:

    峰值 电感器电流的计算公式为(输出电流+ 0.5*pk 至 pk 纹波电流)。

    如需了解更多相关信息、请浏览数据表 第 7.2.2.3节

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arpita Nath、

    感谢您的指导。

    BR、  

    G Karthik。