This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:我需要一个双向电子保险丝

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520564/tps1641-i-need-a-bi-directional-e-fuse

器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件:TPS2661

工具/软件:

大家好!

我需要 一个满足以下要求的双向电子保险丝。

工作电压范围:-30V 直流至+30V 直流

工作电流范围;-100 mA 至+ 100 mA 或更高

谢谢、

Bulent  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bulent、

    目前、我们没有同时具有正负电压轨的电子保险丝。

    TPS2661可以实现这一点、但工作电流为20mA。

    我知道您要使用哪种应用程序吗? 以及样片大小。

    这将帮助我们设计下一款产品。

    谢谢  

    Amrit