This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:TPS546E25 VOUT 查询

Guru**** 2641035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25, TPS546D24S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520858/tps546e25-tps546e25-vout-inquiry

器件型号:TPS546E25
主题: TPS546D24S 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

根据数据表、VOUT_SCALE_LOOP 可设置为1、支持的 VOUT 范围为0.244V 至0.75V。  

这是否意味着此 IC 实际上可以支持数据表第一页中提到的最小 VOUT = 0.25V 而不是0.4V?  

我需要一种可以支持 VOUT = 0.25V、IOUT = 200A 的设计。  

如果此 IC 能够在每相50A 电流下支持0.25V、则可以使用四相来实现200A 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    在数据表中、VOUT_SCALE_LOOP 可设置为1、支持的 VOUT 范围为0.244V 至0.75V。  [/报价]

    是的。

    Unknown 说:
    这是否意味着此 IC 实际上可以支持最小 VOUT = 0.25V 而不是数据表第一页中提到的0.4V?  [/报价]

    当输出电压可以通过 PMBus 编程到低至0.244V 时、最小 VBOOT_OFFSET1电压为0.3V、并且输出电压在故障后或输出被禁用时自动返回到 VBOOT_OFFSET_1、因此如果支持0.25V 应用、则需要在每次启用输出之前写入 VOUT_COMMAND、包括在故障之后和重新启动之前(如果故障响应编程为断续重启)。

    Unknown 说:
    如果此 IC 每相位电流为50A 时可支持0.25V、则可以使用四相实现200A 电流。  [/报价]

    是的、采用4个 TPS546E25器件的四相配置可支持高达200A 的电流。  有关支持0.25V 的信息、请参阅上述限制

    虽然额定电流仅为40A/相、但您可能需要查看 TPS546D24S 以支持0.25V 输出。  虽然引脚编程不支持0.25V、但其 VOUT_COMMAND 提供 NVM 备份、以便在上电期间通过将 VOUT_COMMAND 编程为0.25V 并清除 PIN_DETECT_OVERRIDE 的 VOUT 位将输出电压恢复到0.25V。

    [/quote]
    [/quote][/quote]