This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22915:有关 TPS22915B 的简单问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520494/tps22915-simple-question-about-tps22915b

器件型号:TPS22915

工具/软件:

您好、TI 团队。


我有一个关于 TPS22915B 的简单问题。

我在系统中使用的是3.3V 和5V。 3.3V 来自 LDO、5V 来自降压。

还有一个使用5V 电压的外部器件。

这个外部器件应该在3.3V 之后导通、因此 我将使用5V 电压来导通使用 TPS22915B 的其他器件。

据我所知、通常这种导通信号使用 GPIO。

但我可以使用3.3V 输出直接连接到 TPS22915B 的导通信号吗? 而不是 MCU 的 GPIO?

3.3V LDO 导通时、我希望这个3.3V 电源连接到 TPS22915B 的 ON 引脚并自动导通 TPS22915B

如果需要注意一些事项、我想知道是否使用 LDO 的输出电压来开启信号而不是 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    欢迎来到 E2E。

    是的、您可以使用3.3V 电压来导通 TPS22915B。  

    TPS22915B 将在导通电压达到 VIH 值时导通。

    谢谢  

    Amrit