This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:TPS22992

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22992, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520383/tps22992-tps22992

器件型号:TPS22992
主题: TPS25947中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

1.我们正在研究一个项目,它使用 USB Type C, Sink mode, 5V,3A 设计。 由于电路限制、电容值大于200uF。 在 USB4认证测试中、我们的电路板在以下浪涌事件中出现故障
从0到100ms,任何超过100mA 的电流应具有小于50uC 的电荷
-从100ms-1s,电流不应超过100mA。
由于产品处于生产阶段并且外形尺寸非常小、因此我们无法 使用专用的 USB PD 控制器。  您能否为 TI 的 VBUS 路径推荐一些合适的浪涌电流限制开关来解决该问题?
 在相同情况下、我们计划使用器件 TPS22992SRXN。在数据表中、对于5V Vin、CT 引脚的电容值高达4700pF、能否确认 CT 引脚是否存在任何最大电容值限制? 由于我们需要1S 延迟的 Vout、因此 CT 需要更高的值。
我们希望尽早作出反应。
谢谢、
Vidhya.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 E2E。

    TPS22992输入电压范围为5.5V。 5V USB 应用是否需要更大的裕度? 对于大多数 USB 应用、还需要反向电流阻断和反极性。

    我可以建议将 TPS25947用于高达20V 的 PD 应用、并建议将 TPS2521x 用于5V PD 应用。

    2.我们没有 CT 电容器的最大电容限制。 您可以评估所需的压摆率、并使用适当的 CT 或 dVdt 值。

    谢谢  

    Amrit