This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:单向与双向 TVS

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520533/lm7480-q1-unidirectional-vs-bidirectional-tvs

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480

工具/软件:

您好、

我想知道为什么需要在 LM7480输入端使用双向 TVS 二极管来防止反向瞬态、而不是单向 TVS 二极管。 我的意思是、如果我的应用打算在24V 直流电压下工作、我知道如果电压大于工作电压、则必须保护电路、但如果使用单向 TVS、LM7480测得的电压将为-0.7、7V。 使用双向 TVS 将负瞬态钳制在更负电压中的重点是什么? 总之、  在本示例应用中使用 SMBJ33CA 而不是 SMBJ33A 有什么优势。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ant、

    如果使用单向 TVS、我们只会将电池短路、无法控制电流流动。 从而导致 TVS 损坏。

    即使我们在另一个方向使用它也是如此、并且在反极性期间会发生短路。

    TVS-用于钳位脉冲(如脉冲1)、而 TVS+仅用于阻断电源路径(无需钳位功能)并避免任何短路。

    此致、

    Shiven Dhir