This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B8250EVM:SPICEライブラリーの値について μ A

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520296/tps7b8250evm-spice

器件型号:TPS7B8250EVM

工具/软件:

TPS7B8250- 0.001のd1と呼ばれるダイオードがありますが、これは実際のダイオードとしては非現実的な値です。このd1はどのような機能を果たしますか n = Q1のスパイスライブラリについて質問があります。NETには、μ F?寄生容量といえども、その値はまだ珍しいと思います。μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Nakamura-San,

    TPS7B8250-Q1 SPICE 模型是一种行为模型。 因此、我们有时使用在实际半导体器件中不切实际的参数值、以生成更接近器件测量行为的模型行为。 D1是对内部电压基准进行建模的电路的一部分。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这是非常有帮助的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这是非常有帮助的。