This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:需要一种反相稳压器解决方案

Guru**** 2503655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520763/lmr14020-required-a-solution-for-an-inverting-voltage-regulator

器件型号:LMR14020
主题中讨论的其他器件:TPSM63602

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:


我需要一个具有以下规格的反相稳压器:

  • 输入电压:5V

  • 输出电压:-5V

  • 输出电流范围:1A 至1.5A

  • 解决方案类型: 集成 FET 和集成电感器

您能推荐任何 TI 具有集成式 FET 和集成电感器的电源模块吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJP:
    TPSM63602非常适合您。

    谢谢、
    Dino