This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23615:TLVM23615和100M 电缆的电解输入电容器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM23615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520478/tlvm23615-electrolytic-input-capacitor-for-tlvm23615-and-100m-cable

器件型号:TLVM23615

工具/软件:

您好:

我将针对以下应用评估 TLVM23615:

输入电压: 7.4V 至30V (具有 UVLO)

输出电压: 5V

最大输出电流: 150mA

输入电缆: 100M 屏蔽双绞 AWG26

导线 DCR: 150欧姆/公里

电容: 85pF/m @1kHz

接地电容: 150pF @1kHz

特性阻抗: 75欧姆@1MHz

根据数据表的第8.4节(电源建议)、对于此应用、是否必须/建议使用电解输入电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simone:

    建议在此应用中使用电解电容器。 这里的导线非常长、电解电容器有助于抑制 输入谐振电路。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的评分 您能否向我发送一封私人邮件、以便我们进一步讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、关闭线程。