This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:如何将此器件连接到 CMOS 控制器的负载(直流电机)以及通过12V 电池为负载供电?

Guru**** 2812405 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULN2003LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520481/uln2003a-how-would-i-wire-this-device-to-a-load-dc-motor-from-a-cmos-controller-and-while-powering-the-load-via-12v-battery

器件型号:ULN2003A
主题中讨论的其他器件: ULN2003LV

工具/软件:

您好:

我正在网上研究使用 ULN2003A 实现相同目标的各种方法。 我有这个 CMOS 控制器、到目前为止我的连接收到了负面反馈。

在数据表的第15页、我看到了电感负载的典型应用。 它显示了 VSUP、我的猜测意味着这是电源电压。 除此之外、我不知道如何将 VSUP 连接到 ULN2003A 的 COM 端口和电感负载(直流电机)。

COM 是否连接到 VSUP、VSUP 是否连接到电机? 它应该从哪里开始? 我不断读出这是一个 PNP 晶体管电路、它在许多方面都不同于 NPN、即集电极开路。 该器件具有集电极开路是否意味着其中一个电机负载没有连接?

Seth

P.S.目前、我正在使用 C/C++进行编程、以处理 GPIO 引脚、从而启动直流电机并停止直流电机、以宣传研究结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别介意我。 我只是想知道发生了什么。 电机问题。 它现在冻结了。 我稍后会更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们能提供任何帮助、请告知我们Slight smile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Timothy Logan

    Seth 在这里。 我使用的控制器负责处理 GPIO 任务、AM62A 和 PMIC 等、这些年来我一直认为"不是我的电机"。

    我在订购这些产品时可能出错。 我看到它现在支持5V CMOS 和 TTL 电平、但不支持3.3V CMOS。 这些单元是否不支持使用3.3V CMOS 控制这些芯片? 我只是审查一个丢失的帖子,在那篇帖子中,某人-一个人,提到了一个单独的类型的芯片。 它是 ULN2003(N)型的变体。

    我很快就会得到芯片的链路。 很抱歉反复出现这种情况。

    Seth

    P.S.这里可能是我应该订购的产品: ULN2003LV。 LV 后缀适用于低电压和低电流。 我想我真正希望获得的是我已经拥有的东西,但测试新的(和旧的模型)芯片,只是工作总是"有趣",并创建块的建筑。