This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:DCDC4停止的条件

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514823/tps65218d0-conditions-which-dcdc4-stops

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:AM4378

工具/软件:

大家好!

我在一个相关的线程中问过。

DCDC4的输出在所附文件中红线的时序处下降、我确认它不能正常启动、并且似乎重复了启动序列。

DCDC4输出接通后、输出开始下降约2.5ms。

在这种情况下、DCDC4上升5ms 后、内部 PG DCDC4被判定为 NG、启动似乎失败。

您能告诉我 DCDC4输出在哪些条件下会熄灭吗?
你知道原因吗?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke、

    我正在回复这一主题、因为设备专家 Sarah 将在5月20日前离开。 当她回到办公室时、她会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    感谢您的耐心。

    您是否能够提供更多详细信息、以便我更好地了解导致此问题的原因、
    这是否与上一个主题的原理图相同?
    如果没有、您能将最新的原理图文件分享 到我的电子邮件中吗?

    它还有助于共享 DCDC4和 PGOOD 以及 DCDC4和 DCDC3或1的波形捕获。

    谢谢你。
    此致、  

    Sarah Lao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    我很抱歉让你等了。

    是的。 电路图与上一个主题相同。

    我会向您发送如下波形捕获。

    如果您发现任何问题、请发表评论。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、  

    感谢您的波形捕获。 DCDC4似乎无法 达到目标输出电平3.3V  

    我是否可以知道此电源轨上的总电容(包括 AM4378处理器附近的电容)?

    在布局中、 这些电容器(C21、C22、C23)是否靠近 DCDC4引脚放置?

     
    该电压轨的预期电流消耗是多少?

    DCDC4启动速度可能太慢、导致启动时出现超时错误。
    如果启动时间超过5ms、电源轨将无法开启并复位 PMIC。  

    此致、  
    Sarah