This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653DYYREVM:TI 网站上的用户指南和实际板之间的差异。

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923653DYYREVM, TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511506/tps923653dyyrevm-different-between-the-user-guide-on-the-ti-website-and-the-actual-board

器件型号:TPS923653DYYREVM
主题中讨论的其他器件: TPS923653

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户获得了 TPS923653DYYEVM。

TI 网站上的用户指南和实际电路板之间的布局和元件配置似乎有所不同。

您能看一下随附的 评估板图像。

■用户指南(SLUUCA0A )(布局显示在图7-1到7-4)
https://www.ti.com/jp/lit/ug/sluuct0a/sluuct0a.pdf?ts = 1746672776310&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252Fja-jp%252FTPS923653DYYREVM

点击 TPS923653产品文件夹中 TPS923653DYYREVM 用户指南的 PDF、生成了 TPS92365xEVM 65V、2A/4A 升压或降压/升压 LED 驱动器评估模块。

您能否与我分享正确的用户指南?

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您联系我们! EVM 电路板最近更新过、相关用户指南的修订正在进行中。 如果您想获取电路板的原理图和布局、还想知道我是否先通过电子邮件向您发送? 您可以发送到 lucia-gao@ti.com 、我会给您反馈。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的答复。

    我给你发了一封电子邮件。

    您能提供原理图和布局布线吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:

    我用电子邮件回复了你。 我将首先关闭该主题。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我还收到了用于  TPS923653DYYEVM 的新 EVM、需要最新的原理图和布局文件。 是否也可以通过电子邮件接收?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    我将在下周初回到办公室时通过电子邮件发送给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚