This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:ESD 测试后的寿命数据变化

Guru**** 2384110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518251/bq27z561-r2-lifetime-data-changes-after-esd-test

器件型号:BQ27Z561-R2
主题:BQ27Z561中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

使用 BQ27Z561时、我对电池执行了 ESD 测试(8kV 接触放电和15kV 空气放电)。 测试后、电量监测计寿命数据变得非常异常。 这是预期行为吗? 如果没有、可能的解决方案是什么?

e2e.ti.com/.../8KP_5F00_.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elias、

    最大温度报告可能来自 ESD 冲击、另外还请确保您也处于 ESD 的范围内。 还要确认用于  ESD 设计的这些电阻器可在 ESD 事件期间限制引脚上的瞬态。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    添加一个问题:我们发现 ESD 测试后死区从6更改为0。 这将导致什么后果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elias、

    如果您的测试不在预期范围内、我们不能说测量仪表会在实际可行的情况下运行。 就像所发生的情况一样、在 IC 硅器件内的测试期间发生了交替。

    谢谢您、
    Alan