This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:有关电路配置的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519355/bq34z100-r2-question-about-circuit-configuration

部件号:BQ34Z100-R2

工具/软件:

您好:

我有几个问题:
①Is VEN 引脚是开漏输出?
数据表指出"开漏 I/O 引脚(SDA、SCL、HDQ、VEN)"。

电流检测电阻的②The Ω 建议值是5mΩ 至20mΩ、但我可以超过该值吗?
对于大约0.1A 的负载电流、我是否可以将电阻值复位为超过建议值、以便电流检测输入电势差处于±125mV 以内?
例如、0.5Ω 的电阻值。
我知道、即使出现峰值电流、电位差也必须保持在±300mV 以下。

③If 温度基准是 BQ34Z100-R2的内部热敏电阻、而不是外部热敏电阻、由于 TS 引脚具有内置的下拉电阻、是否可以悬空?

④If BAT+侧以共源极配置连接两个 IC 以实现反向连接保护、如果电池极性不正确、该 FET 是否会损坏?
在 BAT+侧、两个 PchFET 以共源极配置连接以实现反向连接保护、电池电压降压、DC3.3V 提供至 REGIN 引脚。
BAT 引脚的电压也连接到分压器电阻电路、电池电压流经反向连接保护电路。
这是个问题吗?

⑥Is 如下图所示、理解 SRN 和 SRP 与 PACK-和 BAT-的连接是正确的吗?
RL 是负载。


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:

    - VEN 引脚被配置为输出和输入的所有时间。 进行电压测量时、它将每1秒脉冲到2.5V。 当从外部拉至2.5V 时、它还会灌入电流。  

    Unknown 说:

    -是的,它是可能超过该值,如果你这样做,你将有一个更高的精度为你的当前读数

    Unknown 说:
    f 温度基准是 BQ34Z100-R2的内部热敏电阻、而不是外部热敏电阻、因为 TS 引脚具有内置下拉电阻、是否可以悬空?

    虽然有内部热敏电阻和外部热敏电阻可以被视为可选,我们仍然强烈建议使用靠近电池的外部热敏电阻,因为温度是一个重要的值,我们考虑到算法。

    Unknown 说:
    如果在 BAT+侧以共源极配置连接两个 IC 以实现反向连接保护、如果电池极性不正确、此 MOSFET 是否会损坏?

    -你能更好地解释你的意思是什么" PchFET ",没有反向连接保护,你会损坏仪表

    Unknown 说:
    ⑥Is 如下图所示、了解 SRN 和 SRP 与 PACK-和 BAT-的连接是正确的吗?
    [/报价]

    -您缺少 SRN 和 SRP 的支持组件,但两者都没有明显的错误。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。

    ① μ s

    - VEN 引脚始终配置为输出和输入。 进行电压测量时、它将每1秒脉冲到2.5V。 当从外部拉至2.5V 时、它还会灌入电流。  [/报价]

    换句话说、这是否意味着 VEN 不需要上拉电阻器?
    还是有内部上拉电阻器?
    如果它确实有内部上拉电阻、请告诉我该电阻的值是多少。

    ③Because 电池以低电流充电和放电、外部热敏电阻的温升很小、因此影响很小、由于环境引起的温度变化占主导地位、我尝试依赖内部热敏电阻。

    ④Battery Ω 电源通过具有反极性保护功能的负载开关(例如 TPS2660)提供给 BAT 和 REGIN 引脚。 尽管 FET 的 Ron 导致压降、但压降很小、我认为影响很小。
    在这种情况下、我的以下问题是否会有问题?

    Unknown 说:
    如果在 BAT+侧以共源极配置连接两个以实现反向连接保护、如果电池极性不正确、此 IC 是否会损坏?
    在 BAT+侧、两个 PchFET 以共源极配置连接以实现反向连接保护、电池电压降压、DC3.3V 提供至 REGIN 引脚。
    BAT 引脚的电压也连接到分压器电阻电路、电池电压流经反向连接保护电路。
    这是个问题吗?


    谢谢你。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    换句话说、这是否意味着 VEN 不需要上拉电阻器?
    还是有内部上拉电阻器?
    如果它确实有内部上拉电阻、请告诉我该电阻值是多少。

    -根据示例原理图、VEN 引脚不需要上拉电阻器

    ③Because 电池以低电流充电和放电、外部热敏电阻的温升非常小、因此影响很小、由于环境导致的温度变化占主导地位、我尝试依赖内部热敏电阻。
    [/报价]

    -这是一个用户决定和内部热敏电阻可以作为主温度传感器工作,但你会失去分辨率以及

    [报价 userid="646134" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519355/bq34z100-r2-question-about-circuit-configuration/5844614 #5844614"]
    ④Battery Ω 电源通过具有反极性保护功能的负载开关(例如 TPS2660)提供给 BAT 和 REGIN 引脚。 尽管 FET 的 Ron 导致压降、但压降很小、我认为影响很小。
    在这种情况下、我的以下问题是否存在问题?

    这在您的系统内不起作用没有明显的原因

    谢谢您、
    Alan