This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:在一个电芯上进行不成比例放电

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513860/bq78350-r1-disproportional-discharging-on-one-cell

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: 4213BQSTUDIO

工具/软件:

您好:

我们需要帮助解决 电池组存放时、为什么只有电芯1的放电速度比电池包中的其他电池(13节2P)快得多(@40%容量)。 我们使用的  是第三方 BMS、该 BMS 将 BQ78350-R1与 v1.03固件搭配使用。 这并不总是发生、但在80%的时间内、电池组会由 BMS 过早关闭(在几周内) 、因为它检测到电芯1的电压已降至 SHUTDOWN 阈值以下。 无法找到电芯1应更快排空的任何明显原因。 我们制造了许多电池、所有电池都表现出相同的行为。

非常感谢任何帮助。

谢谢

Gamini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    已分配此问题、我们将在可能的情况下对其进行审核和回答。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    您能否附上电池包的.log 事件、其中它展示了该事件、通常、如果您看到此类事件、则它是由于电芯内部阻抗不同、电芯与汇流条连接不当以及/或外部因素造成的温度不平衡所致。 您是否还能验证您使用的是同一批次的高质量细胞、每个细胞都有正确的连接、并且包装不会使一个细胞比其他细胞更热。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    若要在 e2e 中上传文件、请选择 Insert>> image/video/file >> upload >>*file*>> ok。 如果您可以附加为 BQstudio 导出的.log 文件、这将更好地帮助我调试最后的问题 我想查看的另一项是您的原理图、用于验证您的连接是否正确。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我刚才碰巧由于我们与 BMS 供应商签署的 NDA、我无法在此处发布日志文件。 此外、我们在失败期间没有创建日志文件。 存储过程中几周内以及 停机时发生故障。 我们在解除时创建了一个日志文件、但我必须通过电子邮件发送给您。 请告诉我如何继续。

    谢谢


    Gamini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    我已发送朋友请求将其带入该聊天室、您可以向我发送您的解除日志文件、以查看可能导致您问题的原因。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    我是 Gamini 的同事、希望添加到聊天中、这样我也可以提供意见、而无需通过 Gamini 传递信息。

    谢谢

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason 和 Gamini、

    我会将聊天内容移回 E2E、但前提是"我们没有 TI 主动电池平衡的示例原理图/文档。 "那你打算怎么办?"  

    -我们通常不建议在您的系统中实施主动平衡,因为它增加了另一层复杂性,下面我附上了最新的主动电池平衡文档。

    采用外部 MOSFET 快速实现电芯平衡:
    https://www.ti.com/lit/an/slua420a/slua420a.pdf?ts = 1748024375323&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    我想添加到聊天中的主要内容是、我们发送给您的日志文件中的电池在架子上(电池1低555mv)时偏离 了平衡、然后我们使用外部充电器(绕过 BMS)手动平衡电池、这使电池平衡在充满电时达到19mv、在切断时分散38mV。  现在、我们对该电池包进行了8个周期的循环操作、每次展频在充电顶部恢复到大约19mv、在底部恢复到38mv、并且没有这种情况变得更糟的趋势。  这与我们的内部测试和我们的客户一致、当电池定期使用时、它们似乎保持电池间的平衡、但当它们放在货架上而不循环时、它们就会失去平衡。

    我还想强调一个事实、我们认为自放电率很高。我有两个电池包、没有连接、只有一个 BMS、它应该处于睡眠模式、并且他们每天的容量会损失大约16.5mA。  正如 Gamini 提到的、bq78350R1在固件 V1.03上、V1.04提供了修复来改进关断过程、我想知道芯片是否没有正确进入低功耗状态?

    最后、如果我正确理解、V3.00会在电池处于静止状态时(而不仅仅是在充电期间)增加电池平衡功能。  根据我的理解、通常仅在充电期间进行平衡、但 TI 添加了此功能、这似乎表明并非如此。  您是否有在休息状态下进行平衡的经验、以及在什么情况下需要平衡?

    谢谢

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们设法将 V1.03固件更新为 V3.0、0、希望我们能够访问新位、以在睡眠期间启用电池平衡。 但是、我们只能看到 CB_REST、而不能看到 NO_CMD、CB_NOSLEEP、CB_SLEEP 等其他位。 此外、 位1 CB_REST 而非 CB_RLX 和位0 CB 而非 CB_CHG。  有关固件更新后的位映射、请参阅上传的文件。 请告诉我们如何访问 CB_SLEEP 位。

    谢谢

    Gamini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gamini、

    由于 e2e 队列繁忙、我们目前正邀请另一位应用工程师查看此 e2e。请留出更多时间回复。

    谢谢您、
    Alan