This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:UCD90160故障日志

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520745/ucd90160-ucd90160-fault-log

器件型号:UCD90160

工具/软件:

我的客户提出的一个问题:

根据我们的理解,故障日志将在满后保持不变。 以前的故障记录只有在我们清除时才能清除。

图片1. 故障日志已满

某些故障日志已更改。 我们没有清除故障日志。 开始也是一样的。  

为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    故障日志可配置为:禁用 FIFO、启用 FIFO 或启用半 FIFO 模式。 检查 MISC_CONFIG (FCh)寄存器中的设置。

    此致

    Anne