This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37-Q1:TPS37-Q1

Guru**** 2386000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518603/tps37-q1-tps37-q1

器件型号:TPS37-Q1

工具/软件:

具有超低静态电流和延时功能的汽车65V 窗口监控器  

在中  TPS37-Q1  汽车65V 窗口监控器 IC CAN 具有超低静态电流和延时功能 VDD VMON 连接到同一电压源、还是需要由单独的电压轨供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    VDD 和 VMON 可以连接到同一电压源。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     复位置位电压和 复位释放电压是多少。 在分压器之前、它被称为 VMON IE? 在这种情况下、电阻器值将为负。 我监测的15V 电源轨、欠压电平为14V、过压电平为16V。 我该如何配置它呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 TPS37-Q1、有些选项只有欠压(UV)选项、有些选项同时具有 UV 和过压(OV)选项。 对于同时具有 UV 和 OV 选项且电压阈值可通过电阻器配置的器件型号、请使用 TPS37A010122DSKRQ1 。

    要根据 VMON/TPS50601-Q1数据表计算分压器的电阻值(因为它们连接在您的电路中)、请参阅 VDD 数据表的第10.1节。

    对于 UV 阈值为14V、OV 阈值为15V 的配置、请考虑将 VMON 连接到 VDD 的以下配置:

    该工具似乎需要进行一些修复、因此现在请参阅数据表第10.1节以了解电阻计算。 第10.1节提供了可帮助计算系统所需电阻值的公式。

    此外、以下是您所询问的术语的一些明确之处:

    复位释放电压:对于 UV、VITN (UV)+ VHYS

                          VITP (OV)+ VHYS (OV)

    2. RESET 置位电压:对于 UV 为 VITN (UV)

                        OV 的 VITP (OV)

    UV 的数据表中的图7-2阐明了这些术语:

    图7-3中对 OV 的这些术语进行了澄清:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    杰克逊