工具/软件:
您好、
我们在设计中使用了 TPS23881器件、该器件配置为配置 A 模式、在8位访问模式下运行。 在该模式下、8通道 PSE 器件在逻辑上分为两个4通道器件、每个器件都分配了连续的 I2C 从器件地址。 Slave1处理端口1至4、Slave2处理端口5至8。
有时、我们会遇到无法访问 PSE 设备的问题。 具体来说、从 Slave1读取器件 ID 会成功(返回0x22)、而一旦发生问题、从 Slave2读取器件 ID 会始终失败(返回0xFF)。 此状态会一直持续到节点下电上电、之后恢复正常运行。
在一个实例中、我们观察到该节点已闲置超过7天、在此期间 PoE 功能正常。 但是、在这个空闲期间之后、观察到对 Slave2的访问失败。 我们未能始终如一地重现此问题。
您能否帮助我们了解导致此行为的可能原因。