This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:WDO 输出引脚重复运行的意愿

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519470/tps3851-wdo-output-pin-desirability-for-repeated-operation

器件型号:TPS3851

工具/软件:

您好、

 我使用的是 TPS3851H33EDRBR、如原理图快照中所述。 仅当 WDI 在 CWD (在本例中为 C32、C33)的设定时间内未接收到脉冲波形时、WDO 输出才会在200ms 内变为低电平。

 现在、我的实际需要是在每次等待时间迭代(在本例中为25s、50s、75s)后将 WDO 保持在低电平200ms、直到 WDI 脉冲再次变为有效状态。 我该怎么做? 我的理解是、WDO 仅在一段时间内下降一次、在等待时间到期时也是如此。 然后、即使 WDI 没有不活动、WDO 仍将保持置位状态。

Bottomline:当 WDI 长时间处于非活动状态时、如何实现重复的 WDO 取消置位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishrut、  

    当发生看门狗超时时时、WDO 在设定的 RESET 超时延迟(tRST)内变为低电平(置位)。

    因此、在 tRST 延迟后、WDO 将变为高电平、并在负边沿等待 twdo 时间(假设不会累积电压监控误差且 RESET 引脚为高电平)。  

    此致、  

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、感谢您的及时回复。 虽然,你刚才提到,它是否会不断发生(多次),只要 WDI 信号不可用(比方说超过5*twdo)????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishrut、

    您的理解是正确的。

    只要在 VDD 电压电平下不会发生电压故障并且启用看门狗、如果 WDI 输入不会持续导通

    由于后期故障、复位将继续置为有效。  置位后、WDO 会在 tRST 持续时间内保持低电平。

     另请查看8.2.4应用曲线部分以了解器件行为。  

      

    您可以看到、由于未提供适当的 WDI 输入、WDO 会继续置位。

    此致、

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sila 提供深入的解决方案。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助!

    此致、

    Sila.