This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:插入 U 盘时不会设置 PP_EN。

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518140/tps26750-pp_en-is-not-set-while-a-u-disk-is-plugged-in

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

 C_CC1 = 0.4V、 C_CC2 = 3V。 但 PP_EN 为0V。

EEPROM 中的一些设置如下:

我们希望我们的设备在某些情况下可以成为电源,但它无法提供 U 盘。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天是 TI 美国的假日。  请原谅您的延迟。

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的志远:

    什么是 U 盘?

    您的设计是否与其他外设一起正确采购?

    您是否有 PD 分析器和连接失败的日志?

    您可以分享正在使用的 json 吗?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    U 盘表示 USB 闪存盘(或 USB 驱动器)。 不仅 USB 闪存盘无法正常工作、其他设备也无法正常工作。

    它 的设计采用 BQ25756RRVR。

    USB 闪存盘不是 PD 设备、我希望可以输出5V 电压。

    以下是我的配置:

     "调查问卷":{
      "设备""TPS26750
      "toolBuildVersion""1.0.2"
      "答案":[
       
       0、
       7
       7
       1
       3
       3
       0、
       
       1
       1
       3
       0、
       0、
       1.536
       5
       2、
       2、
       0
      ]、
      "VendorID""0000"
      "ProductID""0000"
      "版本""1.0.0.2"
     }
    }
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的志远:

    请了解这是一个公共论坛、因此拥有 TI.com 账户的任何人都可以查看您的原理图。

    您能否向我发送完整的 USB-C 原理图、包括 BQ25756、TPS26750、TPS4S480和 USB-C 连接器? 如果您担心在公共论坛上共享信息、我们可以设置一条私人信息。

    连接 USB-C 闪存驱动器时、您是否看到 VBUS 上有任何电压?

    您能否使用示波器测量 CC1和2引脚以及连接上的 VBUS 并共享捕获?

    您是将完整闪存二进制文件加载到 EEPROM、还是通过 I2C 加载映像?

    TPS26750是否已通电?

    谢谢。此致、

    Chris