This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HCS08-Q1:状态图问题。

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HCS08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519318/tps2hcs08-q1-question-about-state-diagram

器件型号:TPS2HCS08-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天!

关于 TPS2HCS08-Q1的状态图、我想知道是否有这4个箭头 连接至"ACTIVE"状态 、而不是"config"状态。 对吗?

谢谢!

此致、

Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    器件会返回到进入每个相应模式之前的任何状态。 例如、如果在手动 LPM 下启用了某个通道并且发生短路、器件将转换到工作模式、并且如果电流超过活动模式短路阈值、则该通道将按编程的方式关闭(自动重试或闭锁)。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick、

    因此、如果条件为"SPI 手动 LPM 退出 CMD ||负载电流增加|| LHI = 1"(作为红色矩形)、这将导致 MANUAL_LPM 激活。

    是否存在任何条件都会导致 MANUAL_LPM 配置(如蓝色圆圈)?

     

    谢谢!

    此致、

    Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    例如、如果在器件进入手动 LPM 时两个通道都关闭、则器件可以从手动 LPM 模式进入配置模式。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢