This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:WQFN 电路板布局示例

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519191/tps25751-wqfn-example-board-layout

器件型号:TPS25751

工具/软件:

您好、

谢谢、请帮助确认 TPS25751 WQFN 示例电路板布局图中以红色标记的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您联系我们!

    我将在星期四之前查看这些测量结果。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    可以从封装轮廓参考上面突出显示的测量结果:  

    计算方法: 2.2-(0.45x4)= 0.4mm 间距(距离中心0.2mm)。  

    此致、  

    Aya Khedr