This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002和 INA238的分流电阻器放置顺序

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519948/ucc29002-shunt-resistor-placement-order-for-ucc29002-and-ina238

部件号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: INA238

工具/软件:

大家好、TI 支持团队

我正在设计一个同时使用 UCC29002 (负载共享控制器)和 INA238 (电流和功率监测器)的电源系统。

我对分流电阻器的使用有几个问题:

如果我对每个 IC 使用单独的分流电阻器、并在负载后的低(回路)侧串联、那么哪个 IC 应将其分流器放置在更靠近负载的位置(即、在电流返回路径中的早期)? 是否应首先使用 UCC29002或 INA238?

或者、是否可以将两个 IC 并联到单个共享分流电阻器? 如果是、是否需要考虑任何特定的预防措施(例如缓冲或阻抗隔离)、以确保两个 IC 都正常运行?

为确保这两个器件都具有出色的性能和可靠的电流检测、您的指导将非常感谢。

此致、

Ks.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KS:  

    我认为两个 IC 可以共享同一个分流电阻器。  我认为 UCC29002不需要任何特殊的预防措施。  
    我对 INA238不太了解、但我确实看到它的最小 CM 输入范围有限、为-0.3V、因此请确保在最坏的负载或浪涌条件下分流电压始终足够低、以避免 INA 输入降至-0.3V 以下。  

     此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的答复和有关 INA238共模输入范围的实用指导。

    作为一项后续行动、我想要求澄清另外一点:
    何时 UCC29002和 INA238共享同一个分流电阻器 (并联)是否存在任何风险 输入阻抗相互作用或来自检测引脚的电流消耗 可能影响另一个 IC 的精度或操作?

    具体来说:

    • IC 有何独特功能 输入偏置电流不可忽略不计

    • 可能是 结构的差异 (例如、INA238的模拟前端与 UCC29002的 ISNS 引脚的比较) 加载效应、偏移或干扰 各个分流器连接在一起时、会发生什么变化?

    我想确认这种并联使用是否会在精度或高速负载瞬态条件下导致细微的测量误差或功能问题。

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KS:  

    我可以告诉您、UCC29002对于 CS+和 CS-输入的偏置电流可以忽略不计。  
    UCC29002的输入不应干扰 INA238输入或给其造成问题。  
    由于分流电阻器的电阻极低、因此两个器件都不会影响其他器件的测量。
    负载共享控制器上没有 ISNS 引脚。  

    如需获取有关使用 INA238器件的具体帮助、请使用标题中的"INA238"器件型号发布新的 E2E 帖子、以便通知相应的小组回答您的问题。

    此致、
    Ulrich