This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751 (重新协商)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518755/tps25751-tps25751-re-negotiation

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25756E

工具/软件:

我一直使用 TPS25721、BQ25756E 和 STM32。 我的任务是使用 STM32重新协商 TPS2751、我尝试使用寄存器 自动协商受电方注册(0x37)、 发送 I2C1的受电方能力寄存器和命令寄存器(偏移= 8h)[复位= 00000000h]但我无法重新协商我的 TPS。 以下代码:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-US 今天关闭。 请允许对您的查询进行延迟的回复。

    您能否详细说明一下重新谈判的含义? TPS 是否处于有效的 PD 合约中、您想重新协商 Type-C/TPS PD 合约?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的 TPS 处于有效的 PD 合约中、我的 PD 用作受电器件、我想重新协商 Type-C/TPS 合约以再次显示 Welcome。 我阅读了数据表、发现可以通过设置 AUTO_NEGOTIATE_SINK 寄存器(0x37)和 TX_SINK_CAPS 寄存器(0x33)来重新协商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    更新发送受电方能力寄存器的内容后、主机应发送"GSrC" 4CC 命令、以便 PD 控制器向其端口伙伴发出获取供电方能力消息、从而允许受电方发送包含其更新后能力的新请求消息。  

    您是否还希望更新自动协商寄存器0x37? 这需要 TRM 中当前未描述的不同4CC 命令。  

    此致、  

    Aya Khedr