This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:提高 RPI 5的输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520536/lm62460-raising-the-output-for-rpi-5

器件型号:LM62460

工具/软件:

TI 团队大家好、

我使用 LM62460Q5RPHRQ1 (5V/6A 固定版本)为 Raspberry Pi 5供电。 输入来自2节锂离子电池(8.4至6.7V)或固定8.4V、具体取决于是否连接电缆。  

Raspberry 经常发出低电压通知。 我认为、外设处于活动状态时、电源轨会有一些突降。 这种警告和突降 对于应用程序来说并不重要、但我还是想解决这个问题。

由于正式的 Raspberry Pi 5电源为5.1V、是否有办法提高 LM62460的固定版本、从而实现此2%(或更高)的输出电压? 注意:我制作了一个 PCB 来包含用于可调版本的 FB 电阻器、但在最后实现了固定版本、因此我可以根据需要进行焊接。

感谢您的回答、

Predrag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Predag:

    对于固定版本、由于 FB 直接连接到 VOUT、因此无法实现这一点。 必须使用此器件的可调节版本才能改变 VOUT 电压。

    谢谢、

    Dino