This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:在直流充电期间识别为 USB 端口

Guru**** 2384860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520176/bq25600-recognized-as-usb-port-during-dc-charging

部件号:BQ25600

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们在器件上使用了 BQ25600、发现在使用直流充电时、充电设备类型被识别为 USB、这会导致系统唤醒并触发 USB 子系统、从而导致系统无法进入睡眠状态。 在数据表中、我们注意到 BQ25600 没有 D+/D-引脚、不支持 USB BC1.2 标准。

CPU 是 Qualcomm 平台、通过 Qualcomm 导出的数据记录发现了此问题。  

控制台:/sys/class/power_supply/bq256xx-charger # cat type USB

BQ25600的驱动程序采用 TI 官方网站提供的 BQ256XXXW-Linux。 我们想知道我们需要如何修改此驱动程序以避免此问题、您能给我们一些建议吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    更改 BQ25600的 VBUS_STAT 的唯一方法是将 PSEL 拉至高电平/低电平、进入 OTG 或没有输入。 请详细描述您看到的问题以及原理图。

    此致、

    Mike Emanuel