This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:BAT 电压和 VIO 引脚上的阐释

Guru**** 2362860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523453/bq79600-q1-clarification-on-bat-supply-and-vio-pin

器件型号:BQ79600-Q1

工具/软件:

BQ79600-Q1的反向唤醒功能是否仅在高达12V 的电压下运行、或者是否还可以在 BAT 引脚上施加24V 辅助电源的情况下运行?

2.此外、使用反向唤醒策略时、我们是否需要在睡眠模式下为 VIO 引脚供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    反向唤醒功能可在5.5V 至24V 的电压范围内运行

    2. VIO -此电源由 SBC (PMIC)的3.3V 或5V 稳压供电、为 UART/SPI 接口引脚供电。 对于有和没有反向唤醒的情况都是如此。

    感谢您的提问、

    Pranav Ananthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24V 辅助电池的工作电压范围为18V 至28V、标称电压为24V。 根据数据表、最大工作电压指定为40V。 因此、我们假设它应该起作用、请确认一下。

    我可以在从 INH 引脚唤醒时关闭 VIO 电源吗? 作为睡眠模式实现策略的一部分、我们希望关闭在睡眠模式期间可以保持非活动状态的外设电源。 BAT 将在睡眠时间以及正常模式期间全职连接到辅助电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、您是正确的、如果使用辅助电源为 BAT 供电、则 BAT 的5.5V 至40V 范围将正常工作。  

    如果目标是在 SLEEP 模式下关闭外设、则关闭 VIO 不会导致状态改变(例如、从 SLEEP 模式变为 SHUTDOWN 模式)、但只会停止与 MCU 的任何数据通信。 我相信这回答了您的问题。  

    谢谢您、  
    Pranav Ananthan