This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:仓库不能接受进货材料而不吸尘

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519625/lm2576-the-warehouse-cannot-accept-incoming-materials-without-vacuuming

零件号:LM2576

工具/软件:

LM2576SX - 5.0/NOPB; 3A 开关电源芯片的标签表明、存储要求为湿度灵敏度等级3、但实际输送未进行真空吸尘、因此无法接受。  请解释原因。



我们以前也遇到过类似的情况、说惰性气体已被填充作保护用途。  请帮助确认当前情况。  谢谢!

订单号:5500238965

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将与我们的团队讨论、并尽快回复您。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果是否已更新? 客户比较焦虑。 请尽快完成。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    等待我们团队的反馈,会尽快让你知道,我会得到更多的信息.

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否说设备放在防潮袋中、但失去了真空密封、现在空气已进入?

    你能添加在任何图片的袋子吗? 此外,标签的照片将是好的。

    谢谢、

    Dino