This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1校准确认信息

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522843/bq34z100-g1-bq34z100-g1-calibration-confirmation-information

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ34Z100

工具/软件:

您好:

我想知道可以使用哪些信息来确认 BQ34Z100-G1学习周期是否成功。 我的意思是、BqStudio 中是否有任何可以插入电路板和电池并确保发生学习周期的寄存器? 在实践中、我是否有任何方法可以验证这一点? (例如、插入未校准的电池并查看一些寄存器、然后在执行周期后使用新值再次检查此寄存器)

此致、

Igor Sakae。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    判断学习周期是否成功的最简单方法是查看 gg 中的更新状态(或 Lstatus)是否为6。 添加到工程。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试打开并检查这个值。
    我还有一个问题、因为我已经有黄金映像、在大规模生产的情况下、是否需要对产品中使用的所有电池执行学习周期、或者仅仅记录黄金映像就足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Igor、

      只需在开发阶段正确完成一次学习周期、当您验证数据存储器参数和校准是否协同工作时、您无法获取黄金映像。 您可以利用这些文件在生产过程中将其刷写到电池电量计中。 请查看 EVM 文档以启动电路板。

    -EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluu904b/sluu904b.pdf?ts = 1749133559991 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ34Z100EVM

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!!

    我是否可以得到一个黄金映像在 IC 上进行烧录、从而恢复到出厂默认设置? 我之所以提出这个问题、是因为我想检查电路板何时用黄金映像烧录、有时不会发生烧录情况、因此、我想看看 IC 如何显示原始出厂信息、然后看看在烧录黄金映像后的外观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    您可以 将 IC 重置为出厂默认设置。 要执行此操作、 请访问随附的链接以下载 BQ34Z100的原始固件:

    https://dr-download.ti.com/secure/software-development/firmware/MD-xmgaugVBNE/2.02.31/bq34z100_v2_02_00_31.exe

    谢谢、

    Adam