This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:减少开路负载检测电流

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524055/tps1h000-q1-reducing-open-load-detection-current

器件型号:TPS1H000-Q1

工具/软件:

我想 减小 TPS1H000-Q1被检测为开路负载的电流。 当最小电源电压为6V 且8mA 的最大 IOL、ON 时、大于750欧姆的负载将触发 OL 故障。  这可能会导致在我的应用中错误地触发开路负载。 是否有办法将此开路负载检测推至>2k Ω( 3mA 的 IOL、ON)? 如果没有、是否有替代器件可以实现这一目标?

谢谢、
Matthew Guibord

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    对于 TPS1H00A-Q1、开路负载检测(导通状态)是一个设定的静态值、无法更改。

    应用的电压范围是多少?您要驱动的是什么? 如果它的输出端没有任何显著的电感、那么简单的负载开关可能能够在此处工作。

    我会在可能能够解决此问题的路线图设备上向您发出离线消息。

    此致、
    Tim