This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:配置 PD 以启用9V VBUS 直通、不进行 PD 协商

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523960/tps25751-configure-pd-to-enable-9v-vbus-pass-through-without-pd-negotiate

器件型号:TPS25751

工具/软件:

您好的团队、

客户收到一份有关 TPS25751的咨询信息。

是否可以配置它始终启用 VBUS 到 PPHV 路径、而不进行 PD 协商?

它们希望在 VBUS 上施加9V 电压、让9V 电压传递到 PPHV 和后续电路。

如果您对此有任何意见、请告诉我。

谢谢、此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    不、这是不可能的。 使用 TI PD 控制器、您需要与 PD 协商才能获得9V 电压并关闭电源路径。 没有外部控制来强制将 VBUS 关闭到 PPHV PD 控制器电源路径。

    这违反了关于受控功率协商的 PD 规范的目的。

    谢谢。此致、

    Chris