This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750是 BQ25856-Q1的替代产品

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25856-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523997/bq25750-bq25750-as-alternative-for-bq25856-q1

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25856-Q1

工具/软件:

我可以看到(从相关问题中)、通过将 SYS 短接至 VAC、BQ25750可以从电池向输入端(VAC)供电。 我还看到(根据文档)、一旦 VAC 电压处于 ACUV/ACOV 的限制范围内、芯片将恢复正向运行。 我要设置的反向电压处于 ACUV/ACOV 的限制范围内。 一旦反向电压设置为 VAC、这是否会导致芯片立即恢复正向运行?

使用 BQ25856-Q1这不是问题、但我知道这些芯片不同之处在于 BQ25750旨在用于直接电源路径控制、而 BQ25856-Q1并非如此。

尽管芯片已经满足了我的需求(BQ25856-Q1)、但我询问的原因是、如果可能、我希望为 BOM 定义替代元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25750旨在实现直接电源路径控制、但不一定需要具有电源路径。 ACFET 和 BATFET 在数据表中列为可选。 如果没有电源路径 FET、反向模式应以与 BQ25856-Q1类似的方式运行、在这种模式下、必须手动关闭反向模式以恢复正向运行。

    请记住、如果 BQ25750是选择 BQ25856-Q1的一个因素、则该器件不符合汽车标准。

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael