This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880-Q1:T_enable_delay resut

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523981/lm3880-q1-t_enable_delay-resut

器件型号:LM3880-Q1

工具/软件:

您好、

在数据表的第10页上、有一个公式1用于 t_enable_delay。

计算结果是多少-是 ns 还是 ms?

你也可以给一个例子的计算与"common" cen calue。

此致、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当这个 t_enable_delay 开始进行"计数"时?

    当通过 EN 引脚启用芯片时、它是否开始计数?

    "当启用 LM3880-Q1时、三个输出标志在各个延时时间后依次释放"
    "上电时、所有标志都保持低电平、直到该切口使能被拉至高电平。 当 EN 引脚置为有效时、上电序列开始。"

    此致、

    -- Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    第二个假设是使用 V/A/F 作为单位。

    否、电容被延迟以上升 EN 引脚、并在 VCC 达到1.25V 后启动。

    此致

    颐和