This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:打开波形异常

Guru**** 2393995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521532/tps544c20-turn-on-waveform-abnormality

器件型号:TPS544C20

工具/软件:

尊敬的团队:

TPS544C20在启动期间出现异常电压上升波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen Yang 

    难以确定20ms 的电压变化、但我同意 TPS544C20需要70ms 进行上电是不正常的。

    原理图中有一个明显的错误是 PR131。  在 IC 外部的 AGND 和 PGND 之间不应有连接。  这会显著影响电流检测的精度、并且由于引入接地环路而导致电流较低的情况下、也可能触发过流保护。

    AGNDSNS 在内部连接到 PGND、这应该是 AGND 和 PGND 之间的唯一连接。

    此外、似乎没有足够的输出电容来在 反馈中稳定具有 C690015 (从 DIFFO 到 FB 为470pF)的 D-CAP2控制环路。

    我建议尝试移除 PR131和 C690015  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    修改后此问题未得到改善

    还有其他方法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否同时卸下了 PR131和 C690015?

    您是否能够通过 PMBus 与器件通信?  了解正在设置哪些状态位(如果有)会非常有用

    我们能否进入启动阶段?

    软启动时间假定为2.7ms、因此最好查看上升时间、看看该器件是否按预期启动(约1V/ms)、或者是否会有延迟。

    能否在启动时包含 VIN/VIN VDD?

    放大输出为较高频率的锯齿的中间部分也很有用。