This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:BQ76952评估模块-自动充电和平衡问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523850/bq76952evm-bq76952-evaluation-module---automatic-charging-and-balancing-issue

器件型号:BQ76952EVM
主题:BQ76952中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我目前正在使用 BQ76952评估模块作为原型设计、 我已将三个电芯(电芯1、电芯2和电芯16)连接到测试板。 我将寄存器0x9304 (Settings:Configuration:Vcell Mode)配置为值0x8003、并将寄存器0x9335 (Settings:Cell Balancing Config:Balancing Configuration)配置为0x03。 此外、将寄存器0x933B (Settings:Cell Balancing Config:Cell Balance Min Cell V (Charge))设置为3000。

BQ76952可以正确测量所有电压、并且不会激活任何保护功能。 电池包连接到 PACK+和 PACK-处的12.3V 电源。 以下是一些测量详细信息:

876525:测量1时间戳:876430
876525:电芯1电压.......... :3252毫伏
876525:电芯2电压.......... :3674 mV
876525:电芯3电压.......... :0 mV
876525:电芯4电压.......... :0 mV
876525:电芯5电压.......... :0 mV
876525:电芯6电压.......... :0 mV
876526:电芯7电压.......... :0 mV
876526:电芯8电压.......... :0 mV
876526:电芯9电压.......... :0 mV
876526:电芯10电压.......... :0 mV
876526:电芯11电压.......... :0 mV
876526:电芯12电压.......... :0 mV
876526:电芯13电压.......... :0 mV
876526:电芯14电压.......... :0 mV
876526:电芯15电压.......... :0 mV
876526:电芯16电压.......... :3692毫伏
876527:电芯1电流.......... :-32 mA
876527:电芯2电流.......... :-24 mA
876527:电芯3电流.......... :-17 mA
876527:电芯4电流.......... :-17 mA
876527:电芯5电流.......... :-34 mA
876527:电芯6电流.......... :-18 mA
876527:电芯7电流.......... :-26 mA
876527:电芯8电流.......... :-25 mA
876527:电芯9电流.......... :-26 mA
876527:电芯10电流.......... :-26 mA
876528:电芯11电流.......... :-32 mA
876528:电芯12电流.......... :-33 mA
876528:电芯13电流.......... :-24 mA
876528:电芯14电流.......... :-26 mA
876528:电芯15电流.......... :-24 mA
876528:电芯16电流.......... :-21 mA
第876529章:vreg18 : 29312
876529:VSS............ :6.
876529:最大电池电压....... :3693毫伏
876529:最小电芯电压....... :3253毫伏
876529:蓄电池电压总和 :10.621 V
876530:FET 温度.... :26 C
876530:平均电池温度… :25 C
876530:最高电池温度 :25.6 C
876530:最低电池温度 :25.6 C
876530:内部温度… :26.9 C
876530:TS1温度.... :25.6 C
876530:TS3温度.... :26.0 C
876530:CC3电流(平均) :-30 mA
876530:CC1电流.......... :-22 mA
876531:CC2电流.......... :-31 mA
876531:CC3电流.......... :-25 mA
第876531章:累计费用 :-6.3317688703 mA、时间:870秒
876531:平衡位掩码....... :0x0000
876531:生产状态. : 0x40
876531:测量2时间戳。:876351
876531:电池组电压.......... :10.627 V
876531:电池组电压........... :12.78 V
876531:LD 电压.......... :12.193 V

877725:DDSG 引脚有效
877725:DCHG 引脚置为有效
877725:PDSG FET 关闭
877725:DSG FET 已关闭
877725:PCHG FET 关闭
877725:CHG FET 已关闭
877725:器件处于 FULLACCESS 模式
877726:阻止对 OTP 的写入

但是、我在自动充电和平衡方面遇到问题。 虽然我可以使用命令 FET_ENABLE ()手动启用充电,并且我可以使用 CB_ACTIVE_CELLS ()激活平衡,但自动控制似乎不能按预期工作。

您能否说明为什么自动充电和平衡功能不起作用? 我是否应该检查其他设置或配置? 感谢您提供解决此问题的指导。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.我将寄存器0x9343U (Settings:Manufacturing:Mfg Status Init)设置为0x10。