This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170-Q1:IP 和 IOUT_max 计算(第17页)

Guru**** 2456010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521526/tps61170-q1-ip-and-iout_max-calculations-page-17

器件型号:TPS61170-Q1

工具/软件:

您好、

https://www.ti.com/product/TPS61170-Q1/part-details/TPS61170QDRVRQ1

数据表的第17页上有一个公式:8.2.1.2.2最大输出电流

您是否有 ip 和 Iout_max 计算的示例?

我得到的 Ip=0.32A 和 IOUT_max 1A 以及一个示例值、结果与数据表中的结果不同。

ip = 1/(10*1,2*(1/(12+0,2+5)+1/5))=0.32A

IOUT_max = =12*(1、2-0、32/2)* 0、95 / 12 = 0.99A

还可以吗?

此致、

-- Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juha、

    您能否将商品添加到您的计算中? 仅使用这些值、很难按照计算进行操作。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IP = 1/(10uH*1、2MHz *(1/(12V+0.2V+5V)+1/5V)= 0.32A

    Vin=5V

    L = 10uH

    Vf = 0.2V

    FS= 1.2MHz

    Vout=12V

    IOUT_max = 5V*(1、2A-0、32A/2)*、0、95n / 12V = 0.41A

    Vin=5V (我在上面有一个错误-以前的12V 应该是5V)

    ILIM=1.2A

    Ip=0.32A

    N=95%(效率)

    Vout=12V

    使用的值应与第16页示例中的值相同。

    -- Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juha、

    该设备的专家不在办公室。 请期待下周的回复。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juha、

    在 IP 公式中、可以得到12V+0.2V+5V、此电压应为12V+0.2V-5V。 接着我将了解250mA 的相关信息。

    然后、当我取90%的效率、这更符合图17的现实情况、输出电流处于400mA 范围内。

    但这仅有效为典型值、我预计提供该结果的人员需要更多地参与省电方面、例如对于开关频率和电流限制、您应使用最小值而不是典型值、以确保所有元件(而不仅仅是典型值)都能达到输出电流。

    作为一个估计值、我认为300mA 可以。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、感谢您更正我的公式和计算。

    -- Juha