This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:LP5810DDSR

Guru**** 2322270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523590/lp5810-lp5810ddsr

器件型号:LP5810

工具/软件:

您好、

我使用 LP5810DDSR 作为 PWM 发生器、如下所示。 我想使用此 PWM 驱动与门。   连接到 LED 的 OUT1按预期工作,但连接到与门的 OUT0 (PWM_SINC)不工作。 此信号使用200欧姆电阻器上拉至3V3。 问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhilraj:

    OUT0 (PWM_sinc)的电流设置是多少?

    如您所知、当输出开启时、有恒定的灌电流流入器件、然后 OUTx 上的电压= 3.3V - ISET * 200欧姆。 因此、如果要输出低电平、ISET*200欧姆电阻应接近3.3V。

    除此之外、应该禁用 LOD_action 、就像输出为低电平时一样、LOD (LED 开路检测)将被触发、如果启用了 lod_action (默认情况下)、输出将被关闭。  

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    寄存器级设置起作用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhilraj:

    好的、如有任何其他问题、请告知我们。

    除此之外、我是否可以知道客户是谁以及终端设备是什么(felix-wang@ti.com)?  

    此致、

    Felix