This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:TPS27081A 输入电源反向保护。

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521993/tps27081a-tps27081a-input-power-reverse-protection

器件型号:TPS27081A

工具/软件:

你(们)好  

我想问一下、如果 TPS27081A 的(开/关)引脚处有一个100K 电阻器连接到 GND、当输入电源反向时、TPS27081A 是否会处于开路状态?

很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woody、

    ON 引脚上的100K 电阻类似下拉电阻、将确保在电源悬空时 ON 引脚连接到 GND。

    当输入电源反转且 ON 引脚电压低时、器件将关闭。

    谢谢  
    Amrit