This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:我的定制电路板上的电芯电压读数错误

Guru**** 2514245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523786/bq76905-i-am-getting-wrong-cell-voltages-reading-on-my-custom-board

器件型号:BQ76905
主题: MSPM0L1306中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

我已经使用 MSPM0L1306和 BQ76905 (基于 I2C 协议)准备了我的定制电路板。

我正在使用相同的示例代码、现在得到了  

和调试消息、如下所示、

CELL1电压寄存器=-300mV
CELL2电压寄存器= 2530mV
CELL3电压寄存器= 1mV
电芯4电压寄存器= 3258mV
Cell5 Voltage 寄存器=-483mV
电芯6电压寄存器= 0mV
Cell7电压寄存器= 0mV
电池组电压= 8078mV
REG18电压= 1764mV
VSS 电压= 0mV
CC2电流=-18 mA
CC1电流=-23 mA
ºC 温度= 34k Ω

BQ7690x 完成的测试序列。

 

我上一篇与相同内容相关的文章位于以下链接中、

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1509417/mspm0l1306-i2c-communication-stuck-when-mspm0l1306-with-bq76905-using-example-code/5849669?focus=true#

请指导我为何无法读取正确的电芯电压。

此致、

镍锡