This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:温度传感器消耗

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523538/bq25756-temperature-sensor-consumption

器件型号:BQ25756

工具/软件:

你好

在 BQ25756的数据表中、它是为 TS 引脚编写的

"建议使用103AT-2 10-kΩ 热敏电阻。"

但是、10k 热敏电阻 且 推荐的 RT1=5.24k 和 RT2=30.31k 且 VREGN=5V 时、 功耗为~Ω 0.4mA。这是一种高功耗。

为什么推荐10k? 我是否可以使用100k 的 RT1为52.4k、RT2为300k?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、

    在大多数情况下、REGN (为 TS 引脚供电)仅在电池充电时工作。 0.4mA 并未一直处于消耗状态。 这是否适用于您的系统?

    您可以使用100kΩ 和52.4kΩ 电阻器、但这会使 TS 引脚更容易受到噪声的影响。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway