This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:BATFET_Disable 运行

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512808/bq24292i-batfet_disable-operation

器件型号:BQ24292I

工具/软件:

对于我们的产品实现、我们可以在连接或不连接电池的情况下使用。 此主题中的问题特定于不使用电池的实现。

在非电池供电期间、我们将 BATFET_DISABLE (REG07[5])设置为"1"。 输入电流限制(RG00[2:0])设置为"010"(500mA)、但可能会根据检测到的输入源而变化。 我们的应用不使用具有较低输入电流能力的电源。 我们还在主机模式下运行。

我们发现在运行期间、BATFET_DISABLE 变为"0"、电流限制降至100mA。 由于系统的电流要求大于100mA 限值、这会导致系统复位。 唯一恢复方法是移除输入电源、这会复位 BQ24292器件、并在启动期间允许更大电流(此时我们能够再次加载定制充电器设置)。

问题是:除了来自主机的 I2C_Wrtie 或器件的复位至默认值之外、是否有任何其他机制可以更改 BATFET_Disable 状态?

谢谢、Amos