This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:DRV_SUP IQ 和 ICHG RC 滤波器

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523646/bq25756-drv_sup-iq-and-ichg-rc-filter

器件型号:BQ25756

工具/软件:

大家好、我正在开发基于 BQ25756的设计。 当稳压器不切换时、DRV_SUP 上的静态电流 Iq 是多少?  

我看到了另一篇文章、其中指出、如果设置 R >5k、则应该有一个与 ICHG 和 ILIM_HIZ 并联的 RC 滤波器。 在 DS 中、它在哪里说明了这一点? 在原理图检查清单中、建议的滤波器值看起来是1.8k + 0.1u?  

谢谢、Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    Unknown 说:
    稳压器不切换时 DRV_SUP 上的静态电流 IQ 是多少?  [/报价]

    让我回到您的问题上来。

    Unknown 说:
    在 DS 中、它在哪里说了这一点? 在原理图检查清单中、建议的滤波器值看起来是1.8k + 0.1u?  [/报价]

    我正在将其添加到原理图检查清单中。 是的、建议值为1.8kΩ+ 0.1uF。

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

    [/quote]